This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:内部 ADC 与 ADS7953的时序

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431535/tms320f2812-timing-of-internal-adc-vs-ads7953

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:ADS7953

工具与软件:

嗨、团队:

ADS7953是否适合替代 TMS320F2812中的内部 ADC? 客户使用12个通道时的系统更新速率为4kHz。

欢迎提出任何其他建议/想法。

此致!
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、在本周即将结束的时候、我必须回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    不用担心。 这里有更新吗?  

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    [报价 userid="572055" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431535/tms320f2812-timing-of-internal-adc-vs-ads7953 ] ADS7953是否可以替代 TMS320F2812中的内部 ADC? 客户使用12个通道时的系统更新速率为4kHz。[/报价]

    这听起来很合理。 我还听说一些客户使用低成本的 MCU、例如 MSP 产品系列、而不是独立的 MCU。

    此致、

    Ben Collier