This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 板上10 MHz 晶体振荡器的时钟配置问题

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432467/tms320f28379d-issues-with-clock-configuration-for-10-mhz-crystal-oscillator-on-tms320f28379d-board

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我 MΩ 10 MHz 晶体振荡器开发了一个电路板、其中一个1k Ω 电阻器与晶体并联、两个36 pF 电容器连接到引脚 X1和 X2。 我最初按如下方式计算200MHz 的时钟设置:

InitSysPll(XTAL_OSC, IMULT_40, FMULT_0, PLLCLK_BY_2);

但当我尝试调试 C2000Ware 中提供的 ePWM 死区示例时、程序下载成功、但按下运行按钮时遇到错误。 然后、我将时钟设置更改为:

InitSysPll(XTAL_OSC, IMULT_10, FMULT_0, PLLCLK_BY_2); (50MHz)

经过这一调整、程序即可正常工作。 但是、我担心这些设置可能不准确。 是否有人可以就此问题提供指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    程序下载成功、但我按下运行按钮时遇到错误

    您看到的错误是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我设置"InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_40、FMULT_0、PLLCLK_by_2);"时、错误如下所示

    C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
    C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
    C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:
    您是否可以  使用以下适用于您的配置的 XCLKOUT 检查时钟频率?

    [报价 userid="629306" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432467/tms320f28379d-issues-with-clock-configuration-for-10-mhz-crystal-oscillator-on-tms320f28379d-board "]InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_10、FMULT_0、PLLCLK_by_2);(50MHz)[userid="629306" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432467/tms320f28379d-issues-with-clock-configuration-for-10-mhz-crystal-oscillator-on-tms320f28379d-board/5494815 #5494815"]C28xx_CPU1:错误(报价-1044错误)@报告了调试错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)[/QUOT]

    以上是 ts 错误、看起来与设备错误不符、请参阅文档:https://www.ti.com/lit/an/spracf0c/spracf0c.pdf?JTAG=1730862417768

    谢谢