This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:GPIO19/18不能用作数字输出

Guru**** 2250420 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433175/tms320f280025c-gpio19-18-cannot-be-used-as-digital-output

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

根据 TRM 的表3-6、我设置 XTALCR。 OSCOFF= 1和 XTALCR.SE=0。

那么我无法通过设置 GPADIR 和 GPADAT 将 GPIO18/19配置为输出。 GPIO18/19输出始终为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    请按照第3.7.7节"使用外部晶体或谐振器"中概述的步骤进行操作。

    请使用 c2000ware 示例函数 SysCtl_setClock()函数。

    谢谢