This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如何测量 iTHD?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432611/tms320f280049-how-is-measuring-ithd

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDM-02008

工具与软件:

你(们)好

我根据参考 TIDM-02008制作了无桥图腾柱 PFC 。

我使用了功率测量库"power_meas_sine_analyzer.h"

是否可以测量 iTHD 才能使用 功率测量库?

要测量 iTHD、是否需要另一个电路?

如果有推荐的方法来测量 iTHD、请告知我。

此致、

金相模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangmo Kim:

    我们发现它还没有实现。

    用户可以直接写入并利用 TMU 加速器来加速平方根、除法等运算

    我认为不需要额外的电路。

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的答复。

    谢谢。

    金相模