This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:为什么接收到的 ID 与 MCAN ex1中转让的 ID 不同?

Guru**** 2937500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433687/tms320f28p650dk-why-the-received-id-is-different-with-the-transfered-one-in-mcan-ex1

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好、TI 的工程师。

  当我尝试运行实验时、即28p65 controlCARD 上名为"mcan_ex1_loopback"的示例。 它使用环回模式在内部将通信帧从发送器传输到接收器、但我发现发送器和接收器之间的 CAN ID 不同。 请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songming:

    接收报文的 XTD 位为0x0、表示该报文具有11位标准 ID。 11位标准 ID 写入 ID[28:18]、不使用 ID[17:0]。