This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180低电压运行查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435337/ucc28180-inquiry-on-low-voltage-operation-of-ucc28180

器件型号:UCC28180

工具与软件:

您好!

我们目前正在考虑一个电路将大约30V 的整流电压升压至大约170V。 由于 UCC28180不直接检测输入电压、因此我们认为它可以通过适当的电阻调整正常工作。 该假设是否正确?

当 Vsense 引脚降至0.82V 以下时、Vsense 引脚将停止运行。 此功能可以通过电阻分压器进行调整、我们认为从30V 到170V 的升压应该可以无问题地工作。 这种理解是否正确?

■其他信息
尝试使用 TI 的 WEBENCH 工具进行设计时、我们发现无法选择低于交流46V 的输入电压。 这就引发了一个问题、即是否存在最低保证工作电压。

示例设置
在电阻配置中、我们尝试通过两种设置来实现目标升压电压:

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor-San、  

    感谢您有关 UCC28180运行的问题。  

    我相信您的假设是正确的。  UCC28180应能够将30V 输入升压至大约170V 输出。  可以调整 VSENSE 电阻分压器、以确保30V 输入满足0.82V 的启动阈值。  根据标称参数、这些假设有效。

    为确保在最坏的情况下运行、必须考虑更多细节。  
     是指定为峰值或 RMS 值的输入电压。  电子表格中的黄色突出显示表示30V 是峰值。  
    2. 输入电压的最小容差。  例如、输入端的最小电压为30V +/- 10%=> 27Vpk。
    3. 输入源与输出 VSENSE 分压器之间的压降(例如二极管压降)可能会进一步降低峰值。  幸运的是、在启动时、PFC 输出电容器峰值充电后没有负载电流、因此二极管压降应接近~0V。  
    4. VSENSE 分压电阻上的容差(通常为+/-1%)。
    5. OLP 阈值的容差。  0.82V 是基于 Vref 典型值16.5%的标称值、但该阈值相对于 Vref 具有最小/最大范围、Vref 在温度范围内具有自己的容差:  
      
     

    因此、如果 VREF 为最大值且 VolP 为最大值、并且 在某些假设的最坏情况下分压器分压比为最小值、则 PFC 可能无法在目标 Vout = 174.5V 时以绝对最小输入电压启动。   您可能必须将目标 Vout 降低到174.5V 以下、以确保可靠的启动。  
    最终答案取决于是否全面纳入了详细信息。  

    此致、
    Ulrich