This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:要使用 CMPSS 数字滤波器、建议的 SAMPWIN 和 THRESH?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427550/tms320f280025c-to-use-cmpss-digital-filter-recommended-sampwin-and-thresh

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们想使用 CMPSS 数字滤波器来滤除噪声(脉冲耗散小于250ns)。

当将阈值从500ns 调整到250ns 时、我们注意到我们可以将  Cmpss2RegS.CTRIPHFILCLKCTL.bit.CLKPRESCALE 更改为较低的值、以提高 FIFO 更新速率。  

或者、我们可以使  CLKPRESCALE 保持 不变、并将 Cmpss2RegS.CTRIPHFILCTL.bit.thresh 修改为较低的值。

当两种方法都可以实现相同的脉宽阈值(250ns)时、我们想知道是否有建议的方法来调整到不同的阈值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    在更改 THRESH 时、更改 CLKPRESCALE 会更改用于数字滤波器的样本的时间间隔  、从而修改通过脉冲的条件。 TI 不会提供任何建议、只要这两种方法都能满足系统对响应速度和准确性的要求。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    感谢您的答复。

    然后我们要更改  CLKPRESCALE 、并将 THRESH 设置  为  SAMPWIN。

    通过让  THRESH  =  SAMPWIN、我们只能使那些信号至少在一段时间内有效、这是一个更加直观的判断。