This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:错误-151 @ 0x0错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430562/tms320f28379d-error--151-0x0-error

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

亲爱的各位、请帮助我、因为我再次面对前面提到的类似问题。 同样、新 DSP 会出现相同的错误、无法调试程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一周的末回到你的身边。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、非常感谢您的答复。 我将等待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的先生、晚上好

    您是否可以与我分享您的邮件联系。 我的电子邮件是 satya.firststep@gmail.com。总的来说、我的3DSP 停止以同样的方式工作、我无法确定问题。 我迫切需要帮助。 请!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您从何处订购这些 LaunchPad?  

    它们是否仍未显示在设备管理器中? 这是电路板已损坏的有力标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    印度新德里的当地供应商提供。 问题是、我在同一提供的 DSP 上工作的其他实验室同事可以正常工作。 我曾想到、我的台式机 USB 端口可为 DSP 提供更高或更低的电压。 这是可能的吗? 画笔驱动器等在这些 USB 端口上工作正常。   设备管理器如随附的屏幕截图所示。 (与之前的情况相同)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想一个问题是、我的桌面 USB 端口可为 DSP 提供更高或更低的电压。 这是可能的吗?

    我不知道这是否可行、但肯定会造成问题。

    对我来说、这些电路板似乎被以某种方式损坏。 请确保遵循 ESD 指南、并确保施加正确的电压。