This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:SPI DMA 支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434812/tms320f28069-spi-dma-support

器件型号:TMS320F28069

工具与软件:

 TMS320F28069是否支持在 SPI RX FIFO 填充时触发 DMA 突发? 在 TRM 中、第 12.2.4"DMA 支持"节建议可以实现、但 DMA 模式寄存器中的 PERINTSEL 似乎不支持任何 SPI 触发。 "DMA 支持"部分是否刚刚从不同的 TRM 中意外复制过来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joesph:

    您是正确的-此器件不支持 SPI DMA。 在 DMA 一章中、SPI 模块未列出为 DMA 的触发源。 该部分似乎成功嵌入到了 F2806x TRM 中。 我会生成一个错误以将其删除。 谢谢!

    此致、

    Allison