请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
大家好、我是 F28335电路板的新用户。 我想使用 F28335板将数据发送到 MCP4725、以便使用板的 I2C 生成0至3.3V 的电压信号。 我应该开始学习 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00中的哪个 I2C 代码?
如果您能为我提供一个 I2C 代码示例供 MCP4725研究、会很有帮助。 谢谢你。