This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426442/tms320f2800137-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

这里我正在 探测 DAC 引脚 A0/C15/CMP1_DAC 上的 DAC 信号,当我在 AGPIO 引脚 A6/C6/GPIO226上提供 ADC 信号时,我的 DAC 信号正在获取噪声,并且没有提供 ADC

信号在这个 AGPIO 引脚上我的 DAC 是正确的没有噪音,我已经连接了两个信号波形. 请让我知道为什么它的 行为是 这样的。  

此致、

Suresh Mamidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    如果您使用其他引脚(例如 A1或其他 ADC 模块、ADC C)、您是否会发现问题?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    是的,我已经看到了问题,当我使用其他引脚也.

    谢谢、此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    您是否对我的问题有所了解、我希望能得到快速的答复、请您帮助解决此问题。

    谢谢、此致、

    Suresh