工具与软件:
您好!
我的一个项目运行得非常好。 在另一个项目上工作了一段时间后,我需要下载新卡上的程序,但我有不一致的结果。 当程序从 CCS v.9.3.0下载到闪存时、程序不时正确启动、但下电上电后绝不会。
我已检查卡上的开关位置是否正确。 我通过调用函数 memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize)和 Flash_initModule (FLASH0CTRL_base、FLASH0ECC_BASE、 DEVICE_FLASH_WAITSTATES);。
当我尝试在调试模式下运行它时、我得到以下错误:

如果有任何建议,我会很感激,因为我被这个错误封了好几天。
此致、
Sylvain