This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:编程错误消息

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435453/tmdscncd28p65x-programming-error-message

器件型号:TMDSCNCD28P65X
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在尝试对 TMDSCNCD28P65X 进行编程、并已从 C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x_dual\led 导入示例、但当他们尝试对控制台进行编程时、会抛出以下消息:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.7.0.00105)

他们还使用 CCS 上的测试连接功能运行测试连接、结果如下所示:  SC_ERR_XDS110_OPEN  (完整日志已附加到该电子邮件中)。

您能建议一些解决此问题的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看此应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    通常、如果您在连接到控制卡时遇到问题、最可能的解释是切换开关配置不正确。 请参阅控制卡用户指南。

    此致、

    Ben Collier