This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800153-Q1:F2800153QRHBRQ1在刷写 SMH 闪光器时无法工作

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419697/tms320f2800153-q1-f2800153qrhbrq1-bricked-during-flashing-with-smh-flasher

器件型号:TMS320F2800153-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们让处理器使用 SMH 闪光对 imporoper 进行烧烤、

如何在 Uniflash 中恢复内存状态并取消砖化处理器?

要将处理器恢复为出厂状态、应在 uniflash 中设置哪些选项?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否编程了 DCSM OTP 以导致器件砖化? 您看到了哪些行为?

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我不知道什么被覆写,问题是由 SMH 闪流器程序员引起的,我正在寻找一个解决方案,以恢复砖头部件。 我们如何处理这种情况呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    我不确定是否需要咨询我的团队。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以分享更多技术细节、但在私人消息中、

    我可以将其发送到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与我的团队核实,如果设备是砖,那么你无法恢复它。

    您必须使用新器件。

    此致、

    Rajeshwary