This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SysConfig:发生 DMA 配置错误时:链接到外设必须配置为该外设的子模块!

Guru**** 2554910 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434949/tms320f280049c-sysconfig-when-a-dma-configuration-error-occurs-linking-to-a-peripheral-must-be-configured-as-a-submodule-of-that-peripheral

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

SysConfig:发生 DMA 配置错误时:必须将与外设的链接配置为该外设的子模块!

如何解决此错误、如何配置子模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    如果要将 外设寄存器配置为 DMA 源地址或目标地址、则需要使用"Manual"或"Variable/Function Name"选项。 请参阅 此处链接的主题说明。

    此致、

    Delaney