This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:完全支持 C2000Ware MotorControl SDK 中的 ACIM 电机(5.02.00.00)

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, TMS320F28069, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431432/tmdshvmtrinspin-full-support-of-acim-motor-in-c2000ware-motorcontrol-sdk-5-02-00-00

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C2000WARETMS320F28069MOTORWARE

工具与软件:

您好!

我们即将开始新项目、在选择用于电机控制的组件之前、我们必须确保德州仪器(TI)的新 C2000组件(TMS320F280025)具有支持异步电机的新型功能 C2000 Ware_Motor SDK (5.02)。

由于电机可用于高度标准化的应用(医疗/运输)、因此了解它是否由您的团队进行测试非常重要。
否则、我们可能会被迫选择其他解决方案。

旧的德州仪器(TI)解决方案适合我们使用堆栈完美地混叠(TMS320F28069) motorware_1_01_00_18。  

感谢您的努力、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 目前、中不支持 ACIM  C2000 Ware_Motor SDK_SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是有任何支持在未来的 aka ( C2000 Ware_Motor SDK_SDK 6) 或者 它不在德州仪器(TI)的发展蓝图中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    目前、不、它不在我们的路线图上。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以 使用中的 FAST 库  motorware_1_01_00_18库 (不是 ROM)以包含在新的 C2000处理器中。 如果您愿意、我们可以共享我们的项目。

    实际上、我们不希望使用较旧的 C2000别名 TMS320F280x 来创建新工程。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    您可以在以下文件路径中找到 FAST 库:  C2000 Ware_Motor SDK_SDK Install_Location \libraries\observers\est_lib\lib

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不希望 lib 来自  C2000 Ware_Motor SDK_SDK  因为就像你说的,他们不能用 ACIM 电机,我想从旧的 motoware 中的快速 Librairie 工作 ACIM。

    的确、 只有旧 CPU 上的 ROM 中才有可用的。。。 目标是实施旧的 Librairie、使其在新的 TMS320F280025上运行 ACIM 电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    让我再作进一步研究、明天我会作答。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    遗憾的是、旧库无法与 F28002x 一起使用。  

    此致、

    Skyler