This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:Mac 和 Windows 编译器的 BIN 文件内容不同(相同版本- v22.6)

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435200/tms320f280039c-q1-bin-file-content-is-different-for-mac-and-windows-compiler-same-version---v22-6

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在为 F280039C 生成可执行文件。 它们从 Windows (Intel)迁移到 Mac (Arm M2)-代码库是相同的。

但是、他们已经报告过生成的二进制文件存在差异。

问:这是预期吗?

问:如果预期如此、此行为的根本原因是什么、它是否会导致 F280039C-Q1应用程序执行出现差异?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、您需要对由链接器创建的可执行目标文件进行简单的文件比较。  文件扩展名通常是 .out 、但有时会使用其他扩展。   

    有关如何获取相同版本的建议、请参阅 此论坛帖子

    谢谢。此致、

    -George.