This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:电流增加、速度不增加

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429999/tms320f28027-current-increases-speed-does-not-increase

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

您好、请使用官方程序
e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10、
当电机速度为3200rpm 时、相电流达到240A、而在相同的电压下、竞争对手的相电流仅为240A、将最大相电流增加到260A、并将转速提高约10rpm。 然而、在0到3000RPM 范围内、相电流几乎与竞争产品相同。 是因为高速角度不准确? 可能是什么原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机的额定速度是多少? 您能否监控并发布更多变量的价值以理解您的问题? 比如速度和当前 PI 对象变量、vs。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  过去有相同的情况、这已经通过检查/比较最大调制指数(当引入场强减弱(如果使用)时或饱和时)解决。

    将最大调制指数与参考产物保持一致也使性能保持一致...

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 您可以尝试增加直流母线电压、以查看最大运行速度是否会相应地增加。 如果支持、则意味着必须实现弱磁。