This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:驱动5相步进电机

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435013/tms320f28335-drive-5-phase-step-motor

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

大家好 , 我们可以使用4个 IO 引脚(这4个 IO 形成一个 PWM 输出)来驱动2相步进电机(4个 IO 驱动4个 MOSFET),我们可以使用10个 IO 引脚(这10个 IO 形成一个 PWM 输出)来驱动一个5相步进电机吗? 或者、您是否有使用 C2000来驱动5相步进电机的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于硬件逆变器和它的栅极驱动器、以及步进电机的控制方法。 遗憾的是、我们没有任何5相步进电机示例。