请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280040-Q1 工具与软件:
大家好!
我正在尝试将 GPIO23用作 SICB TX、我已将其配置为 GPIO_22_SCITXDB 并禁用模拟默认功能、附加的图像、但我无法看到我要通过 SCIB 传输的信号。 我已经 使用 GPIO_14_SCITXDB 等另一个引脚完成了测试、它可以正常工作。

有什么建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我正在尝试将 GPIO23用作 SICB TX、我已将其配置为 GPIO_22_SCITXDB 并禁用模拟默认功能、附加的图像、但我无法看到我要通过 SCIB 传输的信号。 我已经 使用 GPIO_14_SCITXDB 等另一个引脚完成了测试、它可以正常工作。

有什么建议吗?
谢谢