This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-Q1:制动系统(防抱死制动系统和•主动驾驶员辅助系统电子稳定性控制)

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435214/tms320f28377d-q1-braking-systems-antilock-brake-systems-and-active-driver-assistance-systems-electronic-stability-control

器件型号:TMS320F28377D-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS3134

工具与软件:

您好!

我们可以开始为卡车设计 ABS ECU。

我们使用 Matlab 实现控制算法。 我们还在 Matlab 上执行验证过程。 通常、提到的 MCU (例如 TMS570LS3134)适用于 ABS 系统。 不过、与 C2000系列相比、Matlab 的支持非常有限。
问题是:我们能否使用 C2000开发 ABS 系统?
根据我们的理解、它最高支持 ASIL-B、但 ABS 系统显示 ASIL-D
我们如何选择使用 Matlab 开发和验证流程的处理器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    我认为您的最佳选择是 C29、它是 C2000系列中的最新处理器。 它将很快推出、MATLAB Blockset 将 在1-2个月内推出。 如有任何问题、请联系您的 FAE。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    感谢您的关注。

    您能给我讲一讲 C2000中 ASIL-B 到 ASIL-D 的流程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这超出了此 E2E 帖子的讨论范围。 由于其架构、C29将符合 ASIL D 要求。 有关详细信息、该文档很快将添加到此产品页面上: https://www.ti.com/product/F29H850TU