This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434917/tms320f28335-c2000

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具与软件:

我叫 Housem Eddine Mimouni、是一名博士学生和研究人员、专注于使用直接扭矩控制(DTC)控制开关磁阻电机(SRM)。 目前、我正在使用 TMS320F28335处理器、并使用 Simulink 开发特定于 SRM 应用的控制算法。

我想请求有关使用此处理器实施 DTC 技术的最佳实践的额外资源或指导、特别是优化 SRM 性能。 任何技术文档或建议的配置都将非常有用。

非常感谢您的帮助和支持。

此致、

Houssem Eddine Mimouni.

博士研究员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有 DTC 参考。 您可以在 Matlab 网站或其示例上找到有关 C2000和 Simulink 的 DTC 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28335是否可以运行 DTC 并能够实现3000 RPM 的高速运转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。  这就足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有接口可将5V 编码器信号转换为 TMS320F28335的3.3V 信号、还可以转换电流和电压传感器信号? 该接口是否特定于电机控制应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 controlSUITE 中的高压套件参考原理图、或电机控制 SDK、或者在一些工程网站上找到参考电路。

    ControlSUITE

    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK