This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:1线 SCI 通信、Tx 引脚配置使压摆率不同

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431945/tms320f280039c-1-wire-sci-communication-tx-pin-configuration-makes-slewrate-different

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

我尝试了在 M-CRPS 规范中实现 DSSI 功能。

这个部分是我们的电路。

如果我按上述方式配置 SCI (TX 引脚设置为推挽)、转换速率将非常快、如下所示。 (左侧代码正在发送 TX、右侧代码正在接收)

如果我按上面的方式配置 SCI (TX 引脚设置为开漏)、转换率很慢、如下所示。 (左侧代码正在发送 TX、右侧代码正在接收)

您能解释一下推挽和开漏之间的 Tx 引脚设置差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在研究这个。 我会在1-2天内回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供了两个电路、这是用于 uC 的电路? 您要尝试实现什么波特率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧电路为 PSU 电路、右侧电路为系统电路。

    逻辑 Anaylzer 的波形是系统的 Tx 数据。

    波特率为250,000bps、但我们的最大波特率目标是1,000,000bps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehoon、

    您是否尝试过在两个电路上使用强上拉电阻器? 在 O/D 配置中、MCU 只会将信号拉至低电平。 它将依靠上拉电阻器将信号拉高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 测试 SCI 时、I set low 至 Q1 (P-ch FET)。

    因此、P-ch FET 将导通、上拉电阻将为1.27k Ω。

    上拉电阻还不够吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、上面的电路图像是 M-CRPS 规范中的标准、因此我们应遵循它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、P-ch FET 将开启、上拉电阻将为1.27k 欧姆。

    应该是。 我不确定这个信号上升得这么慢。 如前所述、在 O/D 配置中、MCU 只会将引脚驱动为低电平。 外部电路需要将信号拉至高电平。 我不认为 MCU 导致了缓慢的上升沿。 如果您有其他想法、请告诉我。