This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:无法将 Launchpad 与 PC 连接

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432868/launchxl-f28069m-unable-to-connect-the-launchpad-with-pc

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具与软件:

您好!

这是第一次将 LAUNCHXL-F28069M 连接到 PC。 尽管 Windows 没有要求我安装软件驱动程序、但我觉得驱动程序已安装、如设备管理器中所示。

但是、CCS 中不会自动检测到该电路板。 您能否指导我解决可能出现的问题?

BTW、我已经安装了 MotorWare、我想知道如何在 CCS 中访问它? 或者我只需要导入每个样例项目吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们较旧的 LaunchPad (如 F28069)不支持自动检测。  您是否在手动选择连接时遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何进行手动选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haolin:

    您可以尝试在关键字搜索中搜索 F28069M 器件、然后按照所示的目录路径访问电路板的示例软件、而不是在电路板部分中输入 LAUNCHXL-F28069M

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    查找示例代码没有问题。 问题在于如何在 launchpad 和 PC 之间建立通信、以便我可以将代码刷写并加载到芯片中。 连接 launchpad 时仍出现问题。

    谢谢!

    Haolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haolin:

    前面关于 MotorWare 的问题刚好涉及、是的、您需要通过 CCS 中的导入项目函数来安装任何要与 CCS 配合使用的项目。

    您是否具有最新的 XDS 驱动程序? 您可能需要从以下位置下载它们: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    此致、

    Peter