This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:以编程方式检测复位

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434300/sm320f28335-ht-programmatically-detecting-a-reset

器件型号:SM320F28335-HT

工具与软件:

我如何以编程方式检测控制器已复位? 此外、是否有方法可以检测导致复位的原因? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘了提及的是、我在复位后查看 PLLSTS 中的 MCLKSTS 位的参考以及在复位后检查(和清除) WDCR 寄存器中的任何 WDFLAG、但是否还需要检查其他任何内容? 如果由于输入电压不足、非法操作码等其他原因导致处理器复位、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gail:

    从数据表中、我找不到任何其他寄存器来检测复位原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认我没有错过任何东西,Prarthan!
    ~Gail