This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TIDM-SOLAR-DCDC SFRA 未连接

Guru**** 2886030 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-SOLAR-DCDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436151/tms320f280049c-tidm-solar-dcdc-sfra-not-connected

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SFRATIDM-SOLAR-DCDC

工具与软件:

你好  

我们试图在不进行任何修改的情况下将 CCS 中参考设计 TIDM-SOLAR-DCDC 的 f2800x_mppt_DCDC 示例运行到 Launchpad 中、但它无法连接到 SFRA GUI、我们检查了代码中的软件配置、一切看起来都很好。 此外、我们还尝试从 SFRA 示例中连接另一个示例、以检查问题是否来自我们的 LaunchPad 或其连接、并且连接是否没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali

    在运行固件后连接到 GUI 时、您是否执行了以下步骤!
    输入正确的波特率、正确选择 COM 端口并取消选中"Boot on Connect"

    如果可以! 您能否提供包含断开连接消息的工具片段、这将有助于更轻松地进行调试!

    谢谢!

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    是、执行了所有这些步骤、但仍然存在相同的问题。 以下是 GUI 和消息的片段。  

    注意:同一个 Launchpad 在"example_stb_f28004x_f32_tmu_eabi"示例中运行正常、并且 SFRA 连接良好。