This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:编译 CCS 系统项目-无法打开文件错误

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427961/tms320f28388d-compiling-a-ccs-system-project---unable-to-open-file-error

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我正在编译一个系统项目,并得到一个奇怪的错误:

"无法打开文件:$(from_system_xml:astrapSys:Cortex_M4_0)"

其中、相关的系统项目为"AstrapSys"  、"Cotex_M4_0"是 TI C2000器件的核心。

屏幕截图:

https://imgur.com/a/WlZZdEM

这意味着什么,我如何解决它?  我已将该项目定义为"ethernet_ext4_ptp_basic_master"作为 M4项目、您可以在屏幕截图中看到这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特、您好!

    在 SDK 中构建现有以太网示例时、您是否看到过任何类似的问题?

    让我来让环路以太网专家来更好地进行阐述。

    您还可以提供有关所包含文件和工程属性的更多详细信息。

    谢谢

    Aswin