主题中讨论的其他器件:INA240、 BOOSTXL-3PHGANINV、 REF3333
工具与软件:
大家好!
我想了解这些参数 M1_MAXIMUM_SCALE_CURRENT 、 M1_BASE_CURRENT 和 M1_MAXIMUM_CURRENT . 这些值之间有什么不同?
我们还开发了一个定制板、用于控制5KW PMSM 电机控制器和使用 HTFS-200P LEM 电流传感器。 根据 LEM HTFS200P 产品说明书、它可以测量200A 的标称 RMS 电流、可测量的电流范围为 ±300A。

那么、它的值可能是什么 M1_MAXIMUM_CURRENT 、 M1_BASE_CURRENT 和 M1_MAXIMUM_CURRENT 与 HTFS200p 电流传感器相关。 我们是否需要更改任何其他参数才能进行精确的电流测量?
此致、
Pradeep