This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-F28004X-PR116-292 POWER-EST-CALC:谁知道磁芯的材料?

Guru**** 2534530 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426173/c2000-f28004x-power-est-calc-who-know-the-material-of-magnetic-core-about-53pr116-292

器件型号:POWER-EST-CALC
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000C2000WARE

工具与软件:

在 TIDM-1000原理图中、PFC 电感器(53PR116-292) L2/L4/L5的电感值为2mH、峰值电流约为15A。 根据电感能量存储公式 L * I * I=450mH.A.A。如果使用铁硅铝磁环、则应使用77102级、77102磁环的外径为103mm。 如果使用铁氧体磁芯、则磁体容量甚至会更大。 但您的实际 PFC 电感不是那么大(仅53mm)、这是为什么呢?

另外、您能否告诉我线圈中有多少匝数?  磁芯材料。的函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅以下路径中磁芯材料的磁性产品说明书。  

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_5_03_00_00\solutions\tidm_1000\hardware\magnetics_datashet  

    电感器是定制创建的。 如果需要、我建议您联系制造商以了解有关电感器匝数的更多信息。  

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、

    Uttam