This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何在280039C 上使用 AES CCM 模式?

Guru**** 2819945 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435618/tms320f280039c-how-to-use-the-aes-ccm-mode-on-280039c

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

为什么当我在数据表和 AES 手册中配置 AES 编码(无论是加密还是解密)时、结果数据总是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以帮助我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以帮助我解决这个问题?

    !!!!!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关参考配置、请参阅 C200Ware on AES 中的 TMS320F280039C 示例。 如果您还有任何疑问、即使在研究示例测试后也无法获得正确的结果、请联系我们。 现在结束主题帖。  

    谢谢、此致

    Pramod