This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:初始化闪存编程时出错:接口从 dll 返回、但器件上的闪存不可用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436786/tms320f280037-error-initializing-flash-programming-interface-returned-from-dll-but-flash-is-not-available-on-device

器件型号:TMS320F280037

工具与软件:

正在使用 THR F280037SPM 微控制器。  

我确实将程序加载到闪存中、然后对其进行测试。 然后、我编辑了程序、想要将其直接重新加载到闪存或 RAM 中。 当我尝试加载程序时、我在使用 xds110和 CCS 版本12时收到错误消息"Error initializing flash programming:interface returned from dll、but flash not available"。  

请帮助我,因为我已经尝试了很多,但仍然失败。