This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:无法在引导加载程序后擦除闪存

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423716/tms320f280034-can-not-erase-flash-after-bootloader

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用  引导加载程序升级某些应用软件、然后复位 MCU 以擦除扇区。 擦除后出现扇区检查错误。 请看下图、 该问题导致现场设备故障率为1-2%。

他还做了一些测试:

1.读出部分应用程序、在 UniFlash 中关闭 ECC 功能。 他可以通过 UniFlash 写入相应的扇区、在本例中、使用引导加载程序仿真时擦除应用扇区时出错;
错误函数位置:Fapi_doBlankCheck ();

2.在 UniFlash 中打开 ECC 功能,通过 UniFlash 将一些应用程序写入相应的扇区,重启 芯片,然后可以 正常擦除。

3.使用 Fapi_Auto EccGeneration 模式在引导加载程序中编写应用程序。

擦除和写入函数都使用 TI 推荐的函数进行处理;函数原型如下。 请帮助找出根本原因、谢谢。

#pragma CODE_SECTION (3054 Flash_Erase、".TI.ramfunc");

静态 bool Flash_Erase (uint32_t 扇区地址)

   Fapi_Status 3044 返回检查;

   Fapi_Flash 4.70类型 oFlashStatus;

   Fapi_Flash 4.70 WordType oFlashStatusWord;

 

   oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress (Fapi_Erase 3872、(UINT32 *) SectorAddr);

 

   while ( Fapi_checkFsmForReady() Fapi_Status_Fsm );

 

   if ( oReturnCheck != Fapi_Status_Success )

   {

       返回 false;

   }

 

   oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus ();

   if (oFlashStatus !=0)

   {

       返回 false;

   }

 

   oReturnCheck = Fapi_doBlankCheck ((UINT32 *) SectorAddr、PAGE_SIZE、&oFlashStatusWord);

 

   if ( oReturnCheck != Fapi_Status_Success )

   {

       返回 false;

   }

 

   返回 true;

}

 

 

#pragma CODE_SECTION (Flash_Program U.64、".TI.ramfunc");

静态 bool Flash_Program U.64 (uint32地址、uint64数据)

   Fapi_Status 3044 返回检查;

   Fapi_Flash 4.70类型 oFlashStatus;

   Fapi_Flash 4.70 WordType oFlashStatusWord;

 

   oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand ((Uint32 *) Address、(uint16*)&Data、4、0、0、Fapi_Auto EccGeneration);

 

   while (Fapi_checkFsmForReady()== Fapi_Status_Fsm y);

 

   if (oReturnCheck!= Fapi_Status_Success)

   {

       返回 false;

   }

 

   oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus ();

   if (oFlashStatus!= 0)

   {

       返回 false;

   }

 

   oReturnCheck = Fapi_doVerify ((UINT32 *)地址、2、(UINT32 *)&Data、&oFlashStatusWord);

 

   if ( oReturnCheck != Fapi_Status_Success )

   {

       返回 false;

   }

 

   返回 true;

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    空白检查似乎失败。 扇区未正确擦除。

    您能否分享  oFlashStatusWord 中的值?

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwary:

    请检查以下数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否 仅擦除扇区6 (0x96000)?

    在您的共享屏幕截图中、我看到  Fapi_doBlankCheck 在地址0x97000 (即下一个扇区(扇区7)的开头)发生故障。 扇区8KB_u16长度是多少?

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwary:

    应用使用0x90000~0x97FFF。 它们在引导升级失败后执行逐扇区擦除操作。
    此故障只是 擦除0x97000扇区故障、因为该扇区只有升级后的剩余数据。
    我们将扇区大小设置为0x1000、不正确的扇区大小设置应该没有问题。 这是一种大规模生产的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试期间、它们擦除扇区 0x96000。 他们批量生产了1000多个器件、发现10个器件出现了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rajeshwary:

    对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    我检查您发布的代码片段、认为是正确的。  我看到 示例函数放在 RAM 中、不确定 API 库是否放在 RAM 中。

    您能否确认 闪存 API 是否从 RAM 执行? 您能否共享链接器命令文件以供查看?  

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwary:

    所讨论的那样构建一个完整的模型。 以下是客户重现问题的步骤:

    1.禁用 Uniflash 中的自动 ECC 功能。  

    2.使用 Uniflash 将数据写入目标扇区

    3.使用引导加载程序模拟和使用 Erasing 功能,会出现错误。

    提示:  

    Erroe 函数: Fapi_doBlankCheck()

    客户可以轻松地在 EVM 上重现此问题。 仅当启用自动 ECC 时、才会出现1~2%故障率。  

    引导加载程序位于0x88000~0x8FFFF 中、APP 数据位于0x90000~0x97000中。

    客户建议的以下 TI 擦除和写入功能如下所示:

    #pragma CODE_SECTION (3054 Flash_Erase、".TI.ramfunc");
    静态 bool Flash_Erase (uint32_t 扇区地址)

    Fapi_Status 3044返回检查;
    Fapi_Flash 4.70类型 oFlashStatus;
    Fapi_Flash 4.70 WordType oFlashStatusWord;

    oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress (Fapi_Erase 3872、(UINT32 *) SectorAddr);

    while ( Fapi_checkFsmForReady() Fapi_Status_Fsm );

    if ( oReturnCheck != Fapi_Status_Success )

    返回 false;
    }

    oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus ();
    if (oFlashStatus !=0)

    返回 false;
    }

    BR、

    Jiaqi Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaiqi:

    感谢重现问题的详细步骤、我需要一些时间来审查并回复您。

    谢谢!

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwary:

    您是否有关于此案例的一些更新?  

    BR、

    Jiaqi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    我今天将检查这一点并向您通报最新情况。 我正在处理一些紧急问题。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    在客户代码中、 PAGE_SIZE 设置为0x1000 (扇区中的字节)、输入以空白检查 API、长度如下所示。 由于空白检查函数使用32位长度、因此用户应提供0x800作为扇区大小。 这样可以解决该问题。

    oReturnCheck = Fapi_doBlankCheck ((UINT32 *) SectorAddr、PAGE_SIZE、&oFlashStatusWord);

    客户 正在按扇区擦除 IT 扇区、并在每个扇区后执行空白检查。 但是为空白检查提供的长度超过了扇区大小。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Angela、Jiaqi、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    与客户确认、此问题已解决、感谢您团队的支持。