This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:DCSM Zx_GRABRAM1R 寄存器

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435814/tms320f2800156-q1-dcsm-zx_grabram1r-register

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

TRM 版本: TMS320F280015x 实时微控制器 SPRUIY4B–2023年2月–2024年5月修订

问题:

当给 DCSM 中的 Zx_GRABRAM1R 寄存器分配一个值0xAAA9时、对应于参数 GRABR_RAM0的 RAM 的地址范围是多少?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAMM0是 LS0的较低2K x16 -> 0x8000至0x87FF

    Vivek Singh