This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:IER / IFR 功能?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436471/launchxl-f280049c-ier-ifr-functions

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

IER /IFR 매크로가 있던데 이것이 굳이필요한 이유는 무엇인가요 Ω? 인터럽트 활성화는 EINT / DINT 매크로로 충분하지 않나요 Ω? IFR의 사용예와 성능을 알려주십시오 감사합니다/Δ T。

IER /IFR 매크로가 있지만 왜 필요한가요 Ω? EINT/DINT 매크로가 인터럽트를 활성화하기에 충분하지 않습니까 Ω? IFR의 사용 사례와 성능에 대해 알려주십시오 μ V/μ V。 감사합니다 μ A

有一个 IER / IFR 宏、但是为什么需要这个宏? EINT / DINT 宏不足以启用中断? 请告诉我们 IER / IFR 的使用示例和性能。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junho:

    宏启用/禁用 ePIE 中不同的标志、一个在中断组级、而一个针对所有中断/组的全局标志。 请查看 此处链接的主题的回复。  

    这些通常与进行 中断嵌套的软件一起使用、请参阅 中断嵌套指南

    此致、

    Delaney