This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:用于 TMS320F280049C 的 Modbus RTU 驱动程序

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436173/tms320f280049c-modbus-rtu-drivers-for-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

您好!

我想知道我们是否可以使用 tms320f280049C 实现 MODBUS RTU 通信。 是否有适用于 Modbus RTU 的驱动程序?

谢谢!

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好,很遗憾我们没有 MODBUS RTU 的驱动程序。