This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CLA 内存寻址问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436044/tms320f28388s-cla-memory-addressing-question

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

我看看 TRM、spruii0e 和 CLA 寄存器部分。  它显示了基址为0x1400的 Cla1Regs 实例。  此地址是否供 C28内核和 CLA 使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    Cla1Regs 是 CLA_regs 的一个实例、只能通过 CPU 访问。 因此、0x1400 基地址仅与主 CPU 相关。

    此致、

    Delaney