This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:引导模式配置

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436842/tms320f2800137-bootmode-configuration

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

根据我的如下配置、如果我想从闪存/sci/parrel IO 摘录、GPIO0/1的电平是多少?

我对引导引脚的电平和 BOOTDEF 的理解如下所示、是这样吗?

此致

Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    BMSP 为高电平有效。 这是您配置的内容:

    BOOTDEF GPIO0 (BMSP 0) GPIO1 (BMSP 1)
    0 (闪存) 0 0
    1 (SCI) 1. 0
    2 (并联) 0 1.
    3 (CAN) 1. 1.

    更多示例、请参阅 TRM 的第4.4.1节。

    此致、

    Matt