This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:是否可以将两个边沿触发器与 GPIO 中断一起使用?

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436355/tms320f28p550sj-is-it-possible-to-use-both-edge-triggers-with-gpio-interrupts

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

大家好!

我想在 eCAP 中使用外部中断(XINT)、而不是中断。
是否可以在 GPIO 的上升沿和下降沿(双边沿)触发?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KZ:

    GPIO 触发器的极性可从如下所示的 XINTCR 寄存器中选择

    谢谢