This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:TMS320F2808

Guru**** 2832315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436164/tms320f2808-tms320f2808

器件型号:TMS320F2808

工具与软件:

各位专家、您好!

 我想使用 XINT13/XNMI 实现 GPIO 中断, 我可以实现 XINT 1和 XINT 2 ,但 我需要实现三个 GPIO 外部中断,我要尝试实现 XINT13与 NMI 多路复用。

任何人可以通过共享代码段或需要执行以便使用 XINT13中断的任何信息来帮助我吗?

谢谢

 K. Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我正在尝试实施与 NMI 多路复用的 XINT13。

    为 NMI 实施 INT13?

    与 XINT1、XINT2类似、XNMI 可配置为触发 NMI

    选择 GPIOXNMISEL 的 GPIO、然后配置 XNMICR。

    谢谢。