This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:启用 HRPWM 死区半周期时钟后、Simulink 时间条件(&quot);之后(n、msec)"时序加倍

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436664/tms320f28388d-simulink-temporal-condition-after-n-msec-timing-is-doubled-when-hrpwm-deadband-half-cycle-clocking-is-enabled

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

这是与 Simulink 相关的问题。 我注意到在测试期间、当为 HRPWM 死区单元启用半周期时、 (n、ms)之后时间条件的实际时间加倍。 例如、如果将时间设置为5ms、则实际等待时间为10ms、这可以从示波器捕获中得到证明。 我使用的是 MATLAB 2023b。

这是已知错误吗?

谢谢!

穆罕默德