This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:采用 CPU 控制的 FSI 数据传输测试

Guru**** 2760465 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436197/tms320f28386d-fsi-data-transmission-test-using-cpu-control

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

嗨、团队:

我正在研究使用"应用同步 PWM 中的多个器件"来跟踪 FSI。

文档中的图5-8显示、当使用两个节点和一个引线时、传输时间大约需要16us。

但根据我的测量结果、它需要大约50us。

为了缩短传输时间、我还需要做些什么?

请提供建议。

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hahmin:

    是否正在运行此处的示例?  C:\ti\c2000\C2000Ware_\driverlib\f28xxxx\examples\fsi

    另外、要确保您有3个器件来正确运行呢? FSICLK 为50MHz

    您可以发送您的设置的图像吗?

    谢谢!

    Susmitha