This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:TMS320F28P650DK9NMR

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435757/launchxl-f28p65x-tms320f28p650dk9nmr

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

您好!

在探索 LAUNCHXL-F28P65X 参考设计后、我曾尝试下载 用于捕捉17.4的 TMS320F28P650DK9NMR 原理图、但我发现下载的文件夹为空。 您能否提供或更新 Orcad Capture 17.4功能或序列原理图的 UltraLibrarian 中的链接?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试通过以下链接下载设计文件: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28P65X#design-files  并查看您是否能够查看/下载这些文件?  Link 在我这边工作、因此不确定上周的链接是否存在问题。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想我 没有清楚说明我无法 找到相关 CAD 符号和足迹的位置。  https://www.ti.com/product/TMS320F28P650DK#cad-cae-symbols 如果您使用此链接并尝试 从 UltraLibrarian 中下载用于 OrCAD 采集17.4的 TMS320F28P650DK9NMR 的 CAD 符号、该文件夹将为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    不用担心。  我曾尝试从 Ultra Librarian 链接下载169NMR CAD/符号,我能够下载 Orcad Capture 17.2。  我认为这是支持该网站的最新版本(不是17.4)。  我能够下载文件 ul_XF28P650K9NMR.zip。  在 zip 文件中、有一个 XML 文件夹和一个 ImportGuide、其中介绍了如何将库 XML 导入到 Orcad capture 中。  是否能够下载 zip 文件?

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph。 感谢您的答复。

    是的、我可以下载 Orcad 17.2的 CAD 符号、但 尝试从此 zip 文件导入 XML 文件时出现错误。 我附上了错误的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandr:

    我想看看我是否可以推荐您咨询我们的工具团队以获得支持。  很抱歉、我无法通过 Cadence 查看此帖子、因为我目前只有 Altium。

    此致、

    Joseph