This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:软件复位时 CAN_TX 引脚上出现低电压问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437593/tms320f2800157-issue-for-low-voltage-on-can_tx-pin-when-software-resetting

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户发现、如果他使用 CAN_CTL 寄存器中的 SWR 位、 CAN_TX 引脚将从3.3V 降至2.5V、持续7-20us。 这将导致 CAN 总线上产生显性电压。

这是否正常?

代码

软件复位时(在引导代码中)示波器捕获的 CAN_TX 引脚电压

软件复位时、示波器捕获的 CAN_TX 引脚电压(在 应用代码中)

谢谢!
LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    外设复位可能会在引脚上引起一些未定义的行为。  这是预期行为。  它可能会将 CAN 总线拉至显性状态一小段时间。  某些节点可能会将其解释为错误、使 CAN 错误计数器递增、但可能会将其清除。  如果这给客户造成问题、他们可以在 CAN_TX 引脚上添加上拉电阻或启用内部上拉电阻。  我认为收发器的 CAN_TX 侧还有一个内置上拉选项、默认情况下可防止 TX 引脚发送显性位。

    此致、

    Joseph