This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:申请 TIDM-02002软件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMDSCNCD280049C, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429887/tidm-02002-request-for-tidm-02002-software

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CTMDSCNCD280049CC2000WARE

工具与软件:

您好!

问题1。 我正在考虑使用 TIDM-02002作为参考进行开发。 本文档推荐将 F280049C 系列用于 C2000。 如果我想首先评估基于参考设计的设计、是否应该购买 LAUNCHXL-F280049C? 由于 LAUNCHXL-F280049C 的功能有限、我想知道是否需要购买 TMDSCNCD280049C。

问题2:
如果我想实现 TIDM-02002的 DAB 控制、是否提供了 F280049C 的源代码? 如果不能、我应该使用什么示例代码作为起点?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您购买  TMDSCNCD280049C。 用户指南中对此进行了介绍。

    要获得源代码和文档 、请从 TI 网站下载 C2000 Ware_Digital。 我们的所有参考设计都是如此。 有许多设计供您查看和使用