This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:全桥隔离式 DCDC 解决方案

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434489/launchxl-f280049c-full-bridge-isolated-dcdc-solution

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

您好!

我在参考设计主题中发布了这个、但没有回复、因此我将在 C2000主题中再次发布。 你能给我一个答复吗?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432862/tidm-psfb-dcdc-full-bridge-isolated-dcdc-solution

是否有一种在上述条件下都使用初级侧和次级侧全桥实现的全桥隔离式直流/直流解决方案?

-输入40V-100V
-输出25-50V

可能是组合 C2000的解决方案。 目的是提高电路的效率。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    我快速搜索了我们的 C2000设计、得出了符合您条件的以下结果;您能告诉我是否有这些结果吗?

    https://www.ti.com/tool/PMP41043  由 C2000和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的1.6kW 参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010062 1kW、80+ Titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和具有 LFU 的半桥 LLC 参考设计

    https://www.ti.com/tool/PMP41006 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的1kW 参考设计

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我对误解表示歉意。

    我们正在寻找的解决方案是 PSFB (具有次级全桥)。 我希望提供一些建议。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们次级侧没有带 FB 的峰值电流模式控制 PSFB。 我们在这个类别中有中心抽头次级。 请参见 TIDM-2000了解详情。

    但对于带 FB 次级电压的电压模式 PSFB、我们采用 TIDM-2002。

    现在、这些设计都不会与您的输入输出功率级规格相匹配。 您必须根据自己的规格设计功率级。 然后、您可以采用其中一个 s/w (可能是 TIDM-2002 s/w、因为您需要 FB secondary)、并相应地修改参数以满足功率级规格。

    Shamim