This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:flashapi、cmd

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437487/tms320f280039-flashapi-cmd

器件型号:TMS320F280039
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在使用 FAPI_F28003x_EABI_v1.58.10.lib、但 cmd 文件无法找到此库。

我只需将 flashapi_ex1_programming.c/f28003x_flash_api_lnk.cmd/相关.h 文件从闪存 ex1示例工程移动到空工程、错误显示如下:

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    您能否尝试使用"${COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR}/libraries/flash_api/f28003x/lib 作为库搜索路径? 我在下面附上了我的设置的屏幕截图。

    此致!

    Alex