This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:无法在电机控制 GUI 上找到 LaunchXL-F280049C

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TIDM-02010, TIEVM-MTR-HVINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437830/launchxl-f280049c-not-able-to-find-launchxl-f280049c-on-motor-control-gui

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: TIDM-02010TIEVM-MTR-HVINV

工具与软件:

您好!

在"Device selection"下、我只能看到一个器件。 我正在使用 LaunchXL-F280049C。 软件工具是否与我的电路板兼容?

此致、

Tash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashi:

    MCU 电机控制 GUI 目前仅支持对采用 F280013x 器件的 TIDM-02010参考设计进行评估、并计划为 TIEVM-MTR-HVINV 提供未来支持

    此致、

    Peter