This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:为了在 ePWM 中实现 DBCTL 的影子寄存器效果、如何通过软件实现?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1428322/tms320f280039c-to-achieve-the-shadow-register-effect-for-the-dbctl-in-epwm-how-can-it-be-implemented-through-software

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

您好、在280039中、死区模块不支持影子寄存器。 但是、我想在计数器等于0时重新加载寄存器(在图表中的红色框中突出显示)、而不立即更新它们。 我希望更改在下一个周期生效、基本上实现影子寄存器的功能。 您能否解释一下如何在软件中实现这一点? 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看看这个。  很快会给您。

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cia Xing、

    由于该寄存器的影子化不可用、因此不能实现。  

    谢谢。此致、

    Madhava  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 如果有未来更新计划、请您添加此功能。