This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:数字 PFC 理论

Guru**** 2761055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436076/tms320f2800137-digital-pfc-theory

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我正在不同的 TMS320F280xxx 器件上开发电力电子控制技术。

我必须调优锡质 PFC 级(单相)。

我知道 PFC 控制的原理(电压环路/前馈/电流环路)。

但我想知道 TI 中是否有一个介绍电流环路稳压器定义方法的文档。

计算 PI 控制器的简单步骤是什么?

我已经浏览过 Power Suite、参考设计、图腾柱 PFC 等。

但这一点没有得到清楚的解释。

我检测输入值(I/Vin/Vout)并对所有值进行归一化

我有输入数据 I/Imax、Vbus/Vbusmax 和 Vin /Vin max

然后、我如何计算 PI (针对电流环路)以设置占空比。

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    没有收到您的问题、您是否在问 PI 补偿器的输入是什么或如何计算共效值?

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawan、

    感谢您的支持。

    我的问题是:

     为数字 PFC 中的电流环路计算 PI 控制器的简单步骤是什么?

    如何计算共效值?

    我知道 电流补偿器的输入是什么(电压环路输出 x 输入电压 x ...)。

    我知道 PFC 级是如何工作的。

    但我需要计算电流环路的 PI 系数。

    要遵循的步骤是什么?

    我阅读过 TI 的许多文档、但这些文档都不能提供清晰的图片。

    尤其是 SPRA902A 完全无法理解。

    谢谢、此致

    Nicolas Uhl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计补偿器涉及推导被控对象传递函数和补偿器传递函数。 然后、调整补偿系数、以实现稳定性和动态性能(瞬态、稳定时间等)所需的增益裕度和相位裕度。 以下指南提供了可使工作更轻松的高级概述和工具。  

    C2000 软件频率响应分析器(SFRA)库用户指南(修订版 A)