This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:由于共用原因而延迟

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429513/tms320f28379d-delay-by-pooling

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我在 TMS320F28379D 微控制器上有一个程序。

我的方案结构如下:

void main (void)

init_program ();//初始化时钟、计时器、硬件、外设 软件变量。

delay_ms (5000);

start_FLAG = true;

while (1)

SW_Task_1 ();//我的应用程序

}

}

我的 delay_ms()函数为:

void delay_ms (uint32_t time_ms)

int16_t i;
while (time_ms--)

对于(I = 0;I < 10000;I++);
}
}

最初、我使用 CpuTimer0和 debug 来测量、delay_ms (5000)函数的执行时间大约为4秒。

但当我将程序更改为结构时:

void main (void)

init_program ();//初始化时钟、计时器、硬件、外设 软件变量。

delay_ms (5000);

start_FLAG = true;

while (1)

SW_Task_1 ();//我的应用程序1.

SW_Task_2 ();//我的应用2.

}

}

这次、我测量出 DELAY_ms (5000)函数的执行时间大约为4.7s。

我添加了一些 SW_Tasks、并从3.8更改为5.4s 更改了测量时间。

请帮我解释一下这个现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28379D

    工具与软件:

    我在 TMS320F28379D 微控制器上有一个程序。

    我的方案结构如下:

    void main (void)

       init_program ();  //初始化时钟、计时器、硬件、外设 软件变量。

      delay_ms (5000);

      start_FLAG = true;

      while (1)

        {

            SW_Task_1 ();  //我的应用程序

        }

    }

    我的 delay_ms()函数为:

    void delay_ms (uint32_t time_ms)   

     int16_t  i;
     while (time_ms--)
     {
      对于(I = 0;I < 10000;I++);
     }
    }

    最初、我使用 CpuTimer0和 debug 来测量、delay_ms (5000)函数的执行时间大约为4秒。

    但当我将程序更改为结构时:

    void main (void)

      init_program ();//初始化时钟、计时器、硬件、外设 软件变量。

      delay_ms (5000);

      start_FLAG = true;

      while (1)

      {

       SW_Task_1 ();//我的应用程序1.

       SW_Task_2 ();//我的应用2.

      }

    }   

    这次、我测量出 DELAY_ms (5000)函数的执行时间大约为4.7s。

    我添加了一些 SW_Tasks、并从3.8更改为5.4s 更改了测量时间。

    请帮我解释一下这个现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lam:

    很抱歉响应很晚了。 您是否仍有此问题?

    此致、

    Delaney